如果我把开发板的二级跳转的rom重新修改了后,会不会对我其他方式的一级启动产生影响?
谢谢解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不会,因为修改了一级BOOT方式后,还没有访问到板子上的二级ROM,就采用其他的BOOT方式往下运行了。
建议你先调到NOBOOT模式,用程序验证一下网口是否能正常工作。如果能正常工作,说明网口硬件是好的,之后可以再检查一下网口的时钟,PHY的设置是否正确。
一步步的来定位问题。
可以参考
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMDXEVM6678L_EVM_Hardware_Setup#Boot_Mode_Dip_Switch_Settings
和sprugy5c中的3.5