This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

图像随机出现全为白色



  设备有可能运行一段时间之后,图像就为白色。重启设备就好了。我用的是DM365 ipnc rdk 5.1。情况是随机出现的,时间可能是运行几天出现,也有可不会出现。

请问这是为什么,可以怎样检测到图像为白色吗?只要检测到让它重启也算解决问题了。

  • 问题在于是怎么引入的白色? from sensor or somewhere else?

  • 不确定它是怎么引入白色的。没有做任何额外的操作,以前都是可以正常的从sensor获取数据。但是随机会出现显示的图像全为白色的情况。不确定原因。另外可以通过图像的YUV值或RGB来判断是否为全部白色。然后对它做重启操作吗?

  • 你好;

             1、会不会是设备温度过高导致?

             2、随机出现白色后,是否会一段时间后自动恢复;

             3、在随机出现白色后,是否有去检查sensor的工作状态是否正常,dm365的工作状态是否正常?

  • 你好;

         1、设备应该不是由于温度过高引起的,因为有些时候只允许几个小时也出现此问题。当时温度并没有过高,而其他设备运行时间很长也没用此问题

         2、设备出现白色之后,不会自动恢复,必须重启设备恢复正常

         3、请问具体怎样去检查sensor的工作状态是否正常,dm365的工作状态是否正常。是检查硬件还是软件运行流程。出现此问题之后,软件运行都正常,只是获取的视频数据异常,其他的都正常

  • 你可以先去读一下sensor的寄存器,看能否正常的读出,会不会是sensor已经不工作了呢?

    dm365的iss接口是否一直有数据可以采集进来;

    可以查查这个白色帧数据是isp导致的还是sensor导致的;

  • 你好,请问能具体给出读出sensor的寄存器 和怎么判断dm365的iss接口是否一直有数据的具体代码或操作吗?不好意思我是小白

  • ISS口这边你可以通过tuning tool去看看是否能够抓到RAW.

    当然里面通过看能不能拿到中断也可以是一种办法。

    这个最好还是通过测试sensor的时序来看,因为ISS的驱动这块基本上不会有问题的,问题一般都是在snesor给过来就有问题。