This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6670的BCP中的MOD对上行控制信息的交织处理



在6670开发板上实现PUSCH链路流程,对于BCP中的子模块,RM子模块的输入输出都设置为了软信息,MOD子模块设置了软调制模式,RB数,OFDM数,以及CQI,ACK,RI长度。但是就是看不到对CQI、ACK,RI填充的虚比特(0x81),是不是还需要设置其他子模块的参数,各位大神帮哈解决哈。

  

 

 

  • 你是做PUSCH的发送,还是接收? BCP在设计的时候是为针对基站侧的PUSCH接收的,对于PUSCH的发送不一定能很好的支持。

    MOD中的软调制方式是针对PUSCH接收机中做Turbo SIC算法时,从Turbo译码的软比特输出重构出PUSCH的发送信号,在Turbo SIC中

    只关注PUSCH Data域,而不关注CQI,ACK,RI的值,所以没有用户输入的接口

  • 我是做PUSCH的发送,BCP用户手册里MOD子模块的软调制模式输出说了可以支持CQI,ACK,RI信息的交织??

  • 是可以做这些域的交织,但是对这些域添进去的都是dummy symbol。你可以仔细看一下sprugz1中 figure4-56底下的标记。

    在做Turbo SIC的时候,MOD的数据来自RM,从RM的输出信息接口中看不到CQI, RI的输出。

    如果你做PUSCH发射的时候,需要手工产生CQI,RI的符号,然后手工填到信道交织后对应的RE位置中去,