LCD和uPP的功能能够同时使用吗?我看到他们很多引脚复用,是不是意味着两者只能用一个?
一般的嵌入式设计中,这两个普遍要使用,如果不能同时使用的话,岂不是很可惜。
还有,就是LCD控制器可以支持很大尺寸的液晶,但是大尺寸的液晶一般是串行数据输入,那有哪些比较好的解决方法呢?
期待您的解答……
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LCD和uPP的功能能够同时使用吗?我看到他们很多引脚复用,是不是意味着两者只能用一个?
一般的嵌入式设计中,这两个普遍要使用,如果不能同时使用的话,岂不是很可惜。
还有,就是LCD控制器可以支持很大尺寸的液晶,但是大尺寸的液晶一般是串行数据输入,那有哪些比较好的解决方法呢?
期待您的解答……
还是可以用的,但有些限制,请参考OMAPL138 TRM手册的表格:Table 33-3. DATA and XDATA Pin Assignments to Channels A and B According to Operating Mode
LCD与uPP的xDATA复用了,如果需要两个通道,则只能每个通道为8bit。如果只要一个通道,可以为16bit。
OMAPL138的LCD分辨率最大支持1024x1024,但刷新率受LCD的时钟限制,像素时钟最高为37.5MHz。
如果要接LVDS屏,则要加转换芯片,根据所选用的屏的接口格式选择。