您好,
我遇到的问题是:
两个万兆网同时工作时,两个万兆网ping的时候均时断时续。只有一路工作时,有一路A ping半个小时没问题,另一个B ping还是时断时续。
A路在单独工作时和两个同时工作时的现象不同。
我的工作环境是: 两个66ak14的两路万兆网相连,两个66ak14均跑linux,目前用的arm主频为1GHz。
我在spruhj5(10g网用户手册中)的2.1.1中找到以下描述:
The 10GbE subsystem clock is used for most of the logic in the 10GbE subsystem. It is targeted to run at 500 MHz. The clock however can be configured at lower speeds, but it will affect throughput. Minimum frequency to guarantee 10Gb switch rate is 350mhz. However, at this frequency full 20Gb forwarding rate (10Gb x2 ports) is not guaranteed。
我从上段文字中觉得是500MHz可以支持两路同时,而350MHz是不可以同时支持的,不知道我理解的对不对?
我从手册中找到, 10GbE subsystem clock (Vbus Domain)而vbus clock为arm主频的1/3,所以为333MHz。 可是arm主频最高位1.4GHz,除于3之后为466MHz,不到500MHz,会不会有问题?
我想知道我以上理解对不对?到底该怎么配才能支持两路万兆网。