想实现pc传图片到dsp进行处理。现在通过NDK网路编程,实现了通过udp协议传图片到DSP中,但是我是在DSP缓存中开辟了一段区域,存放udp数据包的。分包传的。每次都会擦除内存,然后接收新的数据。
我是想实现将这一幅图片直接存放到外部存储器DDR2中,然后再读回到内存中(按行或者按块),通过DSp图像处理库,对图像数据进行处理。
我感觉有点儿乱,不知道应该怎么操作了,后面。麻烦帮我看看这个程序是这样一个流程么?(这是基于BIOS的)
udp接收数据包到缓存---->然后通过EDMA或者DDR2读写函数搬移----》数据搬移完后,再利用EDMA或者DDR2读写函数将数据读回到内存中----》进行图像处理(滤波,提取等)。
麻烦给点建议。