This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368 系统启动过程中出现阻塞现象



  系统在用一段时间后,再启动系统的时候会概率出现系统无法启动的现象,一般在使用reboot命令不断重启在4个小时之内的时候就会出现系统阻塞的现象,但是硬启动后系统就可以启动了,而且这种现象在高温的时候好像概率更高一些!但是在重新烧写一遍系统之后这个现象就消失了。希望哪位高手能够指点一二,打印输出的信息是

INFO:task yaffs-bg-1:502 blocked for more than 120 seconds 

"echo 0  > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disable this message.

yaffs-bg-1  D c03da208 0 502 2 0x00000000 

,

  • 你好,

    建议在reboot命令里面,添加代码,确保DDR读写和NAND/Nor flash读写结束后,在重启。

    确认使用最新的IPNC 5.1里面的UBL或者参考http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/9002.aspx。

    DDR请确认时序按照你使用的DDR芯片做过调整,http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/69143.aspx。

  • 你好,关于那个reboot命令的话是这个样子的:在平常使用过程中按开关键的时候也会出现这个问题,就是在直接使用电源键进行启动操作也会出现这个问题,对于UBL和DDR建议的话,是这个样子的:在重新烧写一遍系统程序后,就不会出现这个问题了!

  • 你好,关于那个reboot命令的话是这个样子的:在平常使用过程中按开关键的时候也会出现这个问题,就是在直接使用电源键进行启动操作也会出现这个问题,对于UBL和DDR建议的话,是这个样子的:在重新烧写一遍系统程序后,就不会出现这个问题了!

  • 你好,

    能否把文件系统分为两个,一个是系统文件系统配置为只读,另一个数据文件系统,可以读写。看看是否有帮助?