手上有个项目用到6657,刚刚接触多核平台,有以下几个问题想请教:
首先说下项目大致内容:主要是用6657实现 与FPGA交互传输数据流、本地存储数据流,同时传输到远端。数据流是突发性的,速率在10~20Mbyte/s之间,数据处理实时性要求高。目前利用SRIO完成与FPGA数据通信,想进行下一步,有几点困惑,希望高手们给点意见:
1.我想用一个核做实时存储任务,一个核与FPGA通信并完成远端实时传输的任务,这样的任务调度量需要用到SYS/BIOS模式吗?之前SRIO通信是在非SYS/BIOS模式下做的,什么时候需要用到SYS/BIOS模式?
2.远端传输想用以太网实现,给的NDK是在SYS/BIOS下的,在非SYS/BIOS下实现以太网通信难度大吗?有参考例程吗?跟SRIO通信类似的例程
3.在非SYS/BIOS下实现多核通信和调度,有什么好的相关资料可以学习下?
4.利用SYS/BIOS和非BIOS下,任务调度方式区别大吗,开发难度区别?
才接触多核有很多困惑希望TI专家和高手多指点,谢谢大家了!