环境:XDS560 V2 ,TMS320C6713
1.内核采用1.26V供电,上电顺序为1.26V和3.3V同时启动(1.26V早于3.3V 5ms启动也试过,现象一样),datasheet中建议加的二极管没有加。
2.JTAG的TMS EMU0 EMU1 4.7K上拉,TRST 4.7K下拉
现象如下:
1.电脑能正常连接仿真器,但仿真器连接不上taeget,不是每次都连接不上,有百分之八十左右概率不能连接,降低频率到1M,没有任何改善
2.上电后如果能够连上时,只要不重新上电,以后每次都能连上