我看了关于AM3354的USB接口定位。2个都为集成了PHY的HS的接口。是否意味着无论哪个口都支持HOST和DEVICE功能接口。因为我们系统中打算一个用作DEVICE,就是代码升级用的,另一个用作HOST,后续插U盘,键盘或者鼠标之类的。同时我看了。只有USB0支持代码升级。可以直接连。对于USB1接口。如果要接成HOST功能的话,需不需要在另外加什么转换电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 是的,两个可以任意配置成host或者device
2. 如果要配置成host,把ID拉地。
目前,我们有的方式,是通过网络和USB这两种方式来进行板子的烧录。PC上使用的是UNIFLASH:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/52381.aspx
这种是从板子的rom code启动时就可以识别烧录更新的。应用层上的更新方式就比较多样了,都是客户自行设计定义的。