你好!
在AM62L的 型号选择上,字段参数中有1位“y”,表示安全性/功能安全的 。
1:虚拟密钥 和生产密钥 区别?
2:有无功能安全,请帮解释一下?
3:每一子项 都有不同的值, 例如“1至9”、"H至R"和"S至Z" ,不同的值都代表什么意思?
TI后续出具体型号的时候,这一位会有很多变量 选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这款芯片还是预发布芯片,也就是实验室原型,没有正式量产。
1)虚拟密钥 和生产密钥 区别参考下方链接。
2)功能安全大致的内容目前没有写在数据手册里面。
您可以看看其他ARM芯片的手册,类似这种:
但是这款芯片的功能安全内容,还是要后续版本手册发布之后才能确认具体信息。
3) 目前没有解释。