通过点灯程序发现,目前程序运行到ldr pc, _start_armboot,无法进入C代码的 start_armboot函数,不知道为什么????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
请问你的启动模式是什么?你说的uboot是uboot min,还是uboot?
DDR SW leveling是否有做过?
新做了个8168的板子,板子的情况是:没有sd卡,有仿真器接口,串口、网口。通过裸机程序,分别测试了DDR和串口,正常。
将u-boot.noxip.bin通过nand-flash-writer.out写入nandflash,nandflash宽度是8位,不是16位(应该焊接16位,但是焊错了,焊接了8位的),开发板:seed-8168。BTMODE[4:0]设置为10010,上电以后,串口用输出,串口设置 115200,8,even,1,none。
通过点灯程序,查看start.s运行状态,感觉一切OK,都运行到了,就是不跳转到start_armboot函数中。
目前怀疑是nandflash或者DDR引起的,目前开发板和自己画的板子就这两个不一样,但是DDR可能性很小,因为在裸机环境,CCS运行DDR测试程序是OK的,nandflash可能性很大
目前配置如下,仿真器接口,串口,网口,1G的DDR3(IS43TR81280A -125JBLI),8位宽度的nandflash,通过CCS下,做过DDR和串口的测试程序,OK的,通过nand-flash-writer.out烧写u-boot.noxip.bin,bootmode:10010,上电无打印信息,然后通过start.s添加点灯程序,发现运行正常,可以运行到ldr pc, _start_armboot @ jump to C code,就是无法进入 start_armboot函数中,不知道哪里会影响到这个问题,谢谢
你好,
CCS下DDR可以正常访问,只能说明DDR功能基本正常。但在CCS下是使用gel来初始化DDR的。请问你uboot代码里面的的DDR初始化部分是否和CCS下Gel一致?
你还是没有回答,你是否有做DDR SW leveling?这个必须做。
你好,
你是否有阅读下面链接的内容?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM816x_C6A816x_AM389x_DDR3_Init
你好,
如果你使用的DDR芯片有变化,请参考你使用的DDR芯片重新配置DDR的时序,以及用新的时序配置获得slave ratio,更新uboot。
网口启动请参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_EMAC_Boot。