参考文档是sprugk1(TMS320C6457 DSP Turbo-Decoder Coprocessor 2 (TCP2))
1、40 <= Frame Size <=20730时,TCP2使用SA 模式效率更高,SP模式也可以使用,只不过效率低,对吗?
2、 TCP2文档中多次提到“The base address must be double-word aligned”,也就是说该数据的起始地址是64bit对齐吗,即起始地址的最低3位是0,例如0x12345000?
3、文档4.1.1节,Figure6. Word N出现了3个SP3,认为应该如下:
Word N+1 |
Word N |
||||||||||
RSVD (63:62) |
SP9 0 |
SP8 A1’ |
SP7 0 |
SP6 0 |
SP5 X1 |
RSVD (31:30) |
SP4 0 |
SP3 0 |
SP2 0 |
SP1 A0 |
SP0 X0 |
Word N+3 |
Word N+2 |
||||||||||
RSVD (63:62) |
SP9 0 |
SP8 A3’ |
SP7 0 |
SP6 0 |
SP5 X3 |
RSVD (31:30) |
SP4 0 |
SP3 0 |
SP2 0 |
SP1 A2 |
SP0 X2 |
TCP2的6bit量化输入数据格式要拼成成这个格式吗? 同时,sp0、sp1...sp9对应地址是依次递增还是递减?
4、4.1.2节的Table 2. Interleavler Data,有些没看懂,能否解释下表格字段和具体内容含义?
5、6.20节Table 25 的SNR_EXCEED的Value和Desciption是否有歧义,能帮看下吗?
6、能给出函数TCP2_makeTailArgs()的源代码吗?
非常谢谢!