Create32BitPackedBinImage(Temp_Image, final, imageHeight, imageInputData, threshold);
// 初始化 ccHandleSize = VLIB_GetSizeOfCCHandle(); handle = (VLIB_CCHandle*)MEM_alloc(ddr2Heap,ccHandleSize,8); VLIB_initConnectedComponentsList(handle, primaryBuff1, 48*1024, primaryBuff2, 48*1024, overFlowBuff1, 48*1024, overFlowBuff2, 48*1024);
status=VLIB_createConnectedComponentsList(handle, (Uint16)final, (Uint16)imageHeight, (int*)imageInputData, 400, 1);// 8联通1 4联通0
if(status!= 0) printf("Faile!\n");
程序经常卡在红色位置,有时能够顺利执行整个连通域此操作,但有时会在红色库函数处卡死,求教大神解答 感激不尽!