CCS6.1,MCSDK3.1,打开CCS后,导入MCSDK的例程PA_emacExample_K2KC66Bios,编译、运行都正常。
console打印的发送计数是10,20,30,40(每次发送10个IP包),接收中断里的接收计数不增加,只有底层硬件的接收计数增加。
我在接收中断加了断点,程序运行,直到退出都没有进接收中断,我查看QM的寄存器,也没有事件标志位被置1.
事件号是48,映射到DSP的8号中断。我手动更改DSP的INTD寄存器,产生的中断是可以进8号中断的,我认为不是事件和中断的映射问题,可能是没有产生事件。
请问,我接下来应该查阅哪些资料?试着更改哪个模块的配置、才能让此事件产生?