This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Lu Kingkuang,
请问你是要修改应用程序,还是要修改界面?
你有看过DM81xx_DVR_RDK_Qt_Installation_Guidelines.pdf么?
hi,Chris
我们没有看过DM81xx_DVR_RDK_Qt_Installation_Guidelines.pdf,因为在我的DVRRDK_02.00.00.23版本开发包中,没有查找到该文档,也没有找到 “/dvr_rdk/dvrapp”文件夹。会不会是买给我们板卡的代理商就没有提供这个“GUI demo程序”的源码开发包?
我们现在是在DM8168上插入、安装了一个USB接口的无线网卡(4G 数据卡),需要将RTSP的服务器IP地址设置为无线网卡(4G 数据卡)从公网获取的IP地址。因此,应用和界面可能都要修改。即要在界面“Network setup”中支持动态获取无线网卡(4G 数据卡)的IP地址,并由应用将获取的无线网卡(4G 数据卡)的IP地址配置给RTSP服务器。
另外,我们在DVRRDK_02.00.00.23版本开发包中,有RTSP服务器如何打包各路视频码流,并发送到网卡的源码吗?如果有,请告诉我们路径。我们目前也没有找到。
谢谢!
Lu Kingkuang,
请问现在这个界面的软件你没有相关代码么?
如果你说的这个软件应该是udworks的应用程序,那它是udworks公司拥有版权,在TI官方的DVR RDK开发包里面是没有的。如果你要获得相关udworks的软件,需要购买udworks的参考设计。
你使用的DVR RDK版本较低,目前最新版本为4.01,在4.01的DVR RDK,也提供了一个NVR的参考包,里面使用了live555实现RTSP。