This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

达芬奇系列视屏输出问题



大家好:

    我先在想用lcd作为视屏的输出方案,(以前一直使用的模拟输出)。

    试问:

    如果lcd的屏幕大小为800x480分辨率,那么我如何显示bt656的720x576的video视屏流?

    

   是不是以上这种效果?绿色区域将会是显示的有效区域?

  • 不是简单的裁切的关系。

    800x480和720x576, 他们的显示时序很可能有较大的差异的。你需要看你显示屏的手册,要求出什么样的时序。 

  • 你好;

    你可以查一下LCD屏幕的手册,里面有一个时序要求,你可以参考这个时序来修改达芬奇开发板的输出时序;

    如果你输入的时序是720*576的,应当是显示绿色区域,也有可能不显示,这个主要看LCD的时序要求是否满足了;