我的开发环境为 DM368 + DVSDK4.02
我现在再调试DM368板卡,但是他不是APPRO的摄像机,而是自己设计的一块MT9P031 sensor的板卡。
我知道IPNC方案里已经配置好VPFE。 但是如果我不采用IPNC方案又该怎么做呢? DM368 是通过I2C来控制MT9P031的吧。 这个I2C驱动该如何配置。
我现在有IPNC_RDK 5.0 我 make sysall 也通过了。 我之前的内核和uboot 添加过其他功能而更改过。 我想我不能使用make sysall 生成的uboot 和uImage。 所以我不知道该如何操作了。
我现在有几个疑问。
1. 首先是我使用的是 dvsdk4.02的软件包,内核版本为linux2.6.32.
而这个RDK5.0的却是dvsdk4.04,内核版本为linux2.6.37. 他们之间兼容吗?
2. 我现用的不管是uboot 和 内核是有添加一些功能的。
如果我用RDK5.0 编译生成的 uboot 和uImage的话这些功能是不是还要重新配置 ipnc_psp_03_21_00_04/kernel呢?
3. 因为我使用的不是appro的摄像机,而是自己制的MT9P031 sensor板卡,拆的旧的摄像头。
我是采用的将采集的数据上传到服务器上解码,然后客户端显示视频的方式。
只需将视频前端设置为720P数据信号。 如此的话我该怎么移植RDK5.0里的东西呢?