Other Parts Discussed in Thread: TVP5150
1.
现有成品的davinci dm365终端系统,
带linux系统运行起来可以采集到aic23编码的数据,
但是在ccs 3.3下执行aic23的裸机程序
单步调试发现在I2C读时,如下,
Int16 EVMDM365_I2C_read( Uint16 i2c_addr, Uint8* data, Uint16 len )中
do
{
printf("i2c I2C_ICSTR & ICSTR_ICRRDY:%dn",I2C_ICSTR & ICSTR_ICRRDY);
if ( timeout-- < 0 )
{
EVMDM365_I2C_reset( );
return -1;
}
} while ( ( I2C_ICSTR & ICSTR_ICRRDY ) == 0 );// Wait for Rx Ready
while处死循环,
但是执行ccs3.3下的tvp5150的裸机程序的I2C控制部分可以读写数据
还有aic23读出的数据是tvp5150最后写的数据而不是自己写的,
重新修改tvp5150写入的对应reg的数据,也不能修改,
指教下,谢谢!
2.
ccs3.3下执行aic23的裸机程序,采集到line in一次声音,
后面断电重新执行aic23的程序后就一直采集不到声音
检查了line in输入设备是好的,程序也没有修改.
望指教下,谢谢!