This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,有没有v4.3.3以上版本的hex6x.exe软件
请看ccsv5中自带的这个工具的版本
C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c6000_7.4.4\bin
可以给个hex6x.exe下载链接吗?我用的CCS4.2.4
看附件
hex6x.exe是编译器自带的工具,不需要当独下载。在编译器所在目录bin文件夹下。
你CCSv4也有的
路径如下
您好Mr.Tang,我用的CCS4.2.4,在bin目录下找到
是hex55.exe?
hex55.exe这个是编译c5000系列dsp的
这个路径C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c6000_7.4.4\bin
你可以到对应的文件夹下找找的啊
如果还是没有,说明你CCS没装这个工具,
可以重新安装CCS,记得安装的时候选择C6000系列dsp的组件就可以了
Qiao Fang 说: 您好Mr.Tang,我用的CCS4.2.4,在bin目录下找到 是hex55.exe?
#1. 编译器与CCS没有绝对关系,可以选择安装多个版本,直接在CCS的help->check for updates或者help->install new software.进行在线升级安装新的编译器版本。
#2. 编译器的默认安装路径在CCS的tools\compiler目录下,每一个子目录对应一个编译器版本。装的越多,这里的文件夹就越多。
每个编译器文件夹下都有bin目录,里面有编译器相关的工具。编译器只是其中的一个执行文件cl6x.exe.
CCS自带有编译器。不想重装CCS,也可以试试单独下载或者更新一下编译器。。。