This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问大侠么,对于VCP2,16qam以及64qam的BM矩阵如何计算啊
一般Branch metrics分支度量的计算是指,已知bit metrics比特度量,求BM。这和调试方式没有关系,只和编码方式有关。即,如果用同样的编码器,QPSK调制下是BM(0)=bitMetric(0)+bitMetric(1),那么16QAM调制下也是一样的公式。
不同的调制方式,影响的是bit metrics,又称LLR(对数似然比)的计算。即,已知均衡后的IQ信号,求LLR。
十分感谢您的回复,我已经搞定VCP了
有哪位大侠帮忙解释一下?BM值是如何计算出来的?和调制方式有关系吗?看技术文档说的比较简单,也不清晰。貌似都是量化后做BM值,但是还是不清楚。希望能提供帮助,在次谢过!
大侠,能不能讲解一下,BM是怎么计算呢?学校没人会,着急啊。。
VCP user guide, 2.6和2.7节对于BM的定义和计算有详细介绍。