各位专家好:
我们使用DM385 IPNC3.5,2个VIP通道各接入一个PAL/DVI/XGA(3选一)的视频源,原理框图如下:
可以接收到编码后的图像数据,但是会丢帧,我们的判断方法是,FPGA在每一帧图像的有效数据的起始位置,加入帧计数,编码前保存该帧计数,帧计数和编码后的图像一同保存,发现收到的编码后的图像帧计数不完整。目前还没查出原因,麻烦各位给点建议,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家好:
我们使用DM385 IPNC3.5,2个VIP通道各接入一个PAL/DVI/XGA(3选一)的视频源,原理框图如下:
可以接收到编码后的图像数据,但是会丢帧,我们的判断方法是,FPGA在每一帧图像的有效数据的起始位置,加入帧计数,编码前保存该帧计数,帧计数和编码后的图像一同保存,发现收到的编码后的图像帧计数不完整。目前还没查出原因,麻烦各位给点建议,非常感谢!
各位专家好,
不知什么原因,最近论坛提不了新问题了,就来这里继续提问。
我们在录制PAL视频时发现,接入的视频不是每行有效像素720,播放的时候,两侧是黑色的,行的有效像素在704左右,后来修改采集编码参数为704X576(TVP5146驱动没做修改),发现可以采集编码,编码后的确是704X576,播放也是704X576,但是存在2个问题:
1.播放视频的左上角有一块绿色的,每一帧都有,消除不掉。
2.实时修改TVP5146驱动里面寄存器的值,导致无法采集压缩视频。(720X576的时候是可以实时修改的)
请问各位专家,向我们这种情况该如何处理呢?非常感谢!