This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs5 build project问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

在导入pdk的exampleproject后编译出现如下编译错误:

'Building file: C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/cppi/device/cppi_device.c'
'Invoking: C6000 Compiler'
"D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O0 -ms0 -g --include_path="D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/include" --include_path="C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/example/SRIOLoopbackDioIsr" --diag_wrap=off --diag_warning=225 --display_error_number --preproc_with_compile --preproc_dependency="cppi_device.pp" --cmd_file="./configPkg/compiler.opt" "C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/cppi/device/cppi_device.c"
系统找不到指定的路径。
gmake: *** [cppi_device.obj] Error 1
'Building file: C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/device/device_srio_loopback.c'
'Invoking: C6000 Compiler'
"D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O0 -ms0 -g --include_path="D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/include" --include_path="C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/example/SRIOLoopbackDioIsr" --diag_wrap=off --diag_warning=225 --display_error_number --preproc_with_compile --preproc_dependency="device_srio_loopback.pp" --cmd_file="./configPkg/compiler.opt" "C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/device/device_srio_loopback.c"
系统找不到指定的路径。

这是其中的一个,其他都是这样的,何解啊,焦急!,求指导。

  • 中间为什么有乱码?注意先检查一下,工程路径中不要有汉字,要用英文命名

  • 这个乱码的路径是新安装的编译器的路径,改成英文的也没有用,还是以前路径无法找到的那个错误,我电脑的系统是64位的,ccs是32位的,是不是因为这个啊?求解!

  • 首先,系统是64位的也没有关系,并不是这个的问题。

    ccc有自带的编译器,你单独新安装的编译器吗?重新安装在一个英文文件中,再编译后,CCS打印信息是什么

  • 对,以前的编译器版本太低,编译器推荐使用32 的,这个会有影响吗?我重新安装了编译器打印结果如下:

    'Invoking: C6000 Compiler'
    "D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O0 -ms0 -g --include_path="D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/include" --include_path="C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/example/SRIOLoopbackDioIsr" --diag_wrap=off --diag_warning=225 --display_error_number --preproc_with_compile --preproc_dependency="cppi_device.pp" --cmd_file="./configPkg/compiler.opt" "C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/cppi/device/cppi_device.c"
    系统找不到指定的路径。
    gmake: *** [cppi_device.obj] Error 1
    'Building file: C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/device/device_srio_loopback.c'
    'Invoking: C6000 Compiler'
    "D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/bin/cl6x" -mv6600 --abi=eabi -O0 -ms0 -g --include_path="D:/TMS320C6678璧勬枡/c6000_7.4.16/include" --include_path="C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/example/SRIOLoopbackDioIsr" --diag_wrap=off --diag_warning=225 --display_error_number --preproc_with_compile --preproc_dependency="device_srio_loopback.pp" --cmd_file="./configPkg/compiler.opt" "C:/ti/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/drv/srio/device/device_srio_loopback.c"
    系统找不到指定的路径。

    编译器路径怎么没有改变呢,wondow——preferences 里面也设置了啊

  • 我重新安装了以后,重新打开ccs可以了,没有错误了,看来还是编译器的原因 ,哈哈,谢谢啦