大家好
目前我在测试C6678 DDR3时,有如下问题
第一,只有CORE0 。core0初始化DDR3 1333MHz,并测试,这时候DDR3测试没问题。
第二,CORE0初始化DDR3 ,同样1333MHz,然后将DDR3内存分成8个相同大小的块,CORE0测试第一块,CORE1测试第二块,一次类推。这个时候测试就会报错,错误率不是很高。
第三,将DDR3降到800MHz时,再进行测试,这时多核测试也没有问题
也就是说在DDR3配置为1333MHz时只有一个核测试DDR3没有问题,多个核测试DDR3就会有问题。
请问这是由于什么原因造成的?