This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM642 bios程序调试一些外设芯片参数如何设置



怎样在bios程序中设置板子的一些外设硬件的参数信息,比如编码芯片和解码芯片的IIC地址,外扩SDRAM的数据宽度以及存储空间大小。在.c文件中没有找到设置的地方,在CCS编程中这些参数的设置是很容易找到的。BIOS中应该在哪里去设置呢?谢谢

  • 你好,BIOS有在安装CCS的时候就装好的插件的,建议你看看介绍BIOS的书。

    推荐《DSP集成开发环境:CCS及DSP_BIOS的原理与应用》这本书,很基础,先大体了解一下。

  • 谢谢,你说的插件是怎么回事?推荐的书已经看过,可能不是很仔细,手里还有几本相关的书,我把一本比较认真的看完,其他的主要都是在找和我调试相关的内容,我想可能是受CCS程序的影响,我调试时,老想去设置这些外设的信息,但又一直找不到,所以就很苦恼。bios config中找不到,source文件中也找不到……

  • 你好,BIOS只是配置芯片本身的一些设置,譬如中断、内存、任务等,SDRAM因为与EMIF相接,所以可以设置SDRAM。但是这种外设硬件不是在BIOS中设置的,是需要自己写驱动程序的。