为什么5402的JTAG口的EMU0和EMU1不接上拉电阻,DSP会有起不来的情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有问题的板子在没有接连仿真器小板,或者EMU没有上拉的情况下可以boot成功吗?
我建议检查一下板子的上电顺序,复位时序。
在板子上电后,手动复位一下板子看可否boot成功。
谢谢!多数情况能够boot成功,极个别情况不能boot成功,出现不能boot复位复位也不行,放置一段时间(较长)就又可以boot了,复位和看门狗使用的DS1832。3.3和1.8同时供电。有时用手触摸这两个脚EMU0/1系统会复位。
建议检查一下输入电压,时钟,最好用示波器量一下,看是否稳。测一下复位信号是否真正起作用了。
你是采用什么boot方式?
在boot不成功时,用示波器量一下CLKOUT是否有输出来判断芯片是否处于正常状态。