各位工程师好
我在使用c6678的srio与fpga通信的时候出现了一些问题:
1.情况描述:
a.查询CSL_SRIO_RIO_SP_ERR_STAT_PORT_OK位通过,
b.MATCH_ACKID函数中调用KeyStone_SRIO_Maintenance()其中的KeyStone_SRIO_wait_LSU_completion()返回值正常。
c.使用LSU发送数据,KeyStone_SRIO_wait_LSU_completion()函数通过,返回值为5
d.接收端fpga不能收到数据
2.其他问题:
a.MATCH_ACKID操作中进行Maintenance传输,先写再读,请问其中的offset都是指接收端的ACKID_STAT寄存器的offset么?
我看c6678的SP0_ACKID_STAT寄存器的偏移地址是0xb148,为什么例程中都写的是0x148?对于fpga这个偏移地址是不是不一定相同?
b.Maintenance读写后用KeyStone_SRIO_wait_LSU_completion()查询都通过了,能不能说明srio的port,path,serdes,destID配置成功了?
(因为fpga端的程序是封死的所以不敢确定)