Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
K2E开发板如果boot开关设置为0010可以在ARM核跑Linux系统,如果设置为1111可以通过CCS在DSP核调试BIOS系统,那请问K2E开发板能同时跑Linux系统和BIOS系统么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以的,只要在ARM跑起来之后再通过软件下载一个SYSBIOS的程序到DSP中就可以了
你好Adam,我理解你说的意思是首先ARM跑起来Linux系统,然后Linux系统让DSP读取一个本来就烧写在ROM里面的SYSBIOS程序,请问是这样吗?请问有没有相关源码或者说明手册呢?还有ARM和DSP之间信息交互应该是通过芯片内的MSMC吧?这方面有源码吗?
Linux可以通过MPM直接下载DSP的out文件,然后运行。MPM可以参考下面的链接:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_UG_Chapter_Developing_System_Mgmt#Multiple_Processor_Manager
ARM和DSP信息的交互可以通过MSMC,也可以通过DDR,实现起来有很多的方式,如果传递消息的话,你可以参考TI的IPC模块
如果你安装了MCSDK的话,在C:/TI目录底下有一个IPC的文件夹,你参考这里看看。