CCS5.5
C6657
已经调通C6657的SRIO 和 IPC 中断,接下来需要做 NOR FLASH BOOT ,因此修改了一下CMD文件,但修改之后中断却进不了了。
原CMD
MEMORY
{
VECTORS: o = 0x00800000 l = 0x00000200
SL2: o = 0x0C000000 l = 0x00100000
DDR3 : o = 0x80000000, l = 0x01000000
BOOT_CORE0 : o = 0x10800000, l = 0x000000c0
L2 : o = 0x108000c0, l = 0x000FFF40
}
SECTIONS
{
vecs > VECTORS
.text > SL2
.cinit > SL2
.const > SL2
.switch > SL2
.stack > SL2
GROUP
{
.neardata
.rodata
.bss
} > SL2
.far > SL2
.fardata > SL2
.cio > SL2
.sysmem > SL2
platform_lib > SL2
}
修改后CMD
MEMORY
{
/* Local L2, 0.5~1MB*/
VECTORS: o = 0x00800000 l = 0x00000200
/* Shared L2 1MB for C6657 */
SL2: o = 0x0C000000 l = 0x00100000
//CORE0
DDR3 : o = 0x80000000, l = 0x01000000
BOOT_CORE0 : o = 0x10800000, l = 0x000000c0
L2 : o = 0x108000c0, l = 0x000FFF40
}
SECTIONS
{
vecs > VECTORS
.DDRText{MulticoreBoot.obj(.text)}>L2
.text > L2
.cinit > L2
.const > L2
.switch > L2
.stack > L2
GROUP
{
.neardata
.rodata
.bss
} > L2
.far > L2
.fardata > L2
.cio > L2
.sysmem > L2
platform_lib > L2
.myboot
{
*.*<boot.obj>(.text)
} > BOOT_CORE0
}
把原来的SL2( o = 0x0C000000 l = 0x00100000),修改成L2(o = 0x108000c0, l = 0x000FFF40)中断就进不了了,这是为什么呢?