This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6670 网口NDK相关问题



您好 ,由于之前调试过网口,能正常通过PC端发送数据到DSP端,DSP也能正常读取,但是我想通过DSP给PC端发送数据,遇到以下问题:

如图为接收数据的函数:

      当接收完成之后我调用sendto()回传一个数据,这里用接收到的SCOKET s,这是没有问题的!能回传,PC端能收到数据!

     但是跳出这个函数我还想传递其他的数值的时候,也就是在另外的任务中需要传递数据给PC,发现实现不了,创建一个新的SCOKET也不行,也不能传递数值,这个问题该怎么解决呢? 如果只从DSP向PC发数,网口的初始化过程是一样的吗?整个工程是在helloworld_EVMC6670例程上进行修改的。