Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
1 平台:am335x ,祼机
2 如果把bootloader和app程序下载到SPI中,因为要从SPI启动。在查询资料说要用到工程中的SPI_Flashing_Tol,能否不用CCS平台把这些东西下载到SPI中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
1 平台:am335x ,祼机
2 如果把bootloader和app程序下载到SPI中,因为要从SPI启动。在查询资料说要用到工程中的SPI_Flashing_Tol,能否不用CCS平台把这些东西下载到SPI中。
这个是在测试过程中最简单的方式。
还有一种方法是通过uniflash,无需JTAG、CCS,通过USB或者网口进行烧录。你可以参考置顶帖里面的描述,但这个的使用前期搭建的过程还是比较复杂的,Linux uboot的移植,执行脚本的改写等等。但好处是,一旦环境搭建好了后,烧录可以直接通过USB或者网口,使用Uniflash工具进行烧录,或可当做量产工具来给厂商使用。
另外,Linux下的U-boot也带有SPI烧写功能,可以使用的Linux SDK自带的U-boot
你好,请问am335x 裸机可以使用uniflash来下载boot和app吗?一定需要借助linux平台吗?
首先,Uniflash可以烧录任何文件,不管是裸机的,还是其他的操作系统; 其次,移植Linux的uboot的这些操作是必须要做的,这是在构建Uniflash烧录的一些前期基础化操作,所以还是要下载Linux的uboot的。
PS:其实你要了解Uniflash的工作的原理就比较容易理解了,Uniflash是通过USB启动了板子,让板子进入到了Linux uboot阶段下,然后可以对任意的外设进行数据擦除,烧录工作。
选择倒数第二个:Sitara Flash Connections