大家好:
我在做DM8168和C6678通过PCIe通信的项目,C6678作为EP,DM8168作为RC,两者都使用的EVM板。
现在的问题是:C6678的PCIe寄存器以及DM8168的PCIe寄存器都配置的是x2 mode(通过PL_GEN2寄存器的值0x20F可以看出),但最后发现仅仅使用一个lane(通过LINK_STAT_CTRL寄存器的值可以看出,DM8168该值为0x30120008,C6678该值为0x10120080);我想请问下这是什么原因造成的?为什么我对DM8168以及C6678均enable了x2 lane,最后却显示仅仅使用了一条lane?它们链路训练是成功的,还有个PL_LINK_CTRL寄存器的值DM8168和C6678都是0x30120。
谢谢!