目前做个一项目,需要用TVP5150把转入的PAL视频信号转成ITU RBT-656给ARM芯片然后输出,出现一个问题,当我使用摄像头输入的时候画面基本正常,但是当我换成机顶盒或者其他视频板输入的时候,画面抖动较明显,而且出现虚边。如下图左上角的日期所示那个09-14的4和9的一横是看不见的,另外如果是2的话下面那一横也会消失。
寄存器方面设置如下
地址 数据
0x00 0x04
0x03 0x8f
另外0x04地址寄存器配置的 NTSC4.43,PAL-N,PAL-M和SECAM我都试过了,不起作用,麻烦大家帮忙看看是哪方面的问题。