自己做的TMS320C6745的板子,XDS100v3的仿真器,输入时钟20MHz、电源分别是3.3V、1.8V和1.2V,上电顺序并没有错(起码自己所测量到的方面,这些是没错的。)前两天粗心把9V的适配器直接接上了。然后再用就有些问题了,具体表现为:
仿真时候和板子的连接没有任何问题。当单步运行的时候能够执行一些代码(例如初始化时的PinMux寄存器都可以正常访问,但是在对PLL进行初始化的时候,运行到最后KICK0R和KICK1R的时候CCS就表现的有点崩溃,运行不下去。)此时测量SDRAM的时钟是40MHz(正常133MHz),该程序在C6747上可正常运行,且测量到SDRAM时钟为133MHz。在全速运行的时候,CCS直接崩溃。此时CCS的systemreset和restart也执行不了,会显示:
后来使用gel的方式,显示:
根据现实的内容是无法读取寄存器地址的存储内容。但是一开始通过仿真器是可以读取到的,而且通过Memory Browser一开始是可以读取到存储器内容的,但是gel运行到这一步之后就会连Memory Browser也读取不到内容了,如图:
请问有谁知道这是什么问题吗?这块芯片还有救吗?