除了查看PLL等相关寄存器自己推算,有没有办法直接在CCS看到DSP当前运行时候的时钟
我想问的是CLK代表CPU输出时钟还是什么?在哪里可以看到?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gangping Li 说:那个1000MHz可以认为是DSP运行时钟么?
这是gel文件里的语句的打印信息,当然如果目的是为了打印输出告知配置成了多少频率,前提是代码是正确的。(gel文件里的代码是类似于C语言的)
就好比C语言作业,老师让写一段程序,最后输出正确结果,有的学生直接写个printf()输出一个值,我们不看程序也不知道他的代码写的是否正确啊。
上面如果是TI自带的gel文件,而且自己的板子用的输入时钟频率跟EVM是一样的话,那么这个值是可以依赖的。
Gangping Li 说:count下拉菜单里的各项代表的时间是多少呢?在哪里可以找得到呢?特别是IACK我找不到这个代表什么。谢谢(比如说一款DSP它可以运行在多个频率上,我们如何知道它运行在哪个频率上呢?除了自己根据PLL推测之外,还有没有别的办法呢?)
这些选项是用来选择计算不同的事件。IACK是Interrupt Acknowledge缩写,指的是中断响应的时间。
请参考下面wiki page:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Profile_clock_in_CCS