我现在把PRU1的资源分配给了R1,想在R1直接通过网口收发以太网数据帧。但是我在做压力测试时,利用科来上位机软件长时间向R1突发数据包,会出现接收不到数据的问题,连DMA中断都进不了。是不是PRU固件有自动检测网络风暴的功能?比如长时间收到一定数量的报文后,就自动关闭接收功能了?我看了寄存器,网口工作状态正常。请问大家有遇到过此类问题吗?
以下是我排查过的寄存器内容:





你能提供一些关于正在使用的SDK包的信息吗?
您是否正在运行SDK中的任何默认示例?或者在运行此测试时,示例是否有任何更改?如果有变化,请告诉我们这些变化,以便我们尝试复制行为。
在默认示例中,该示例可以无限期运行,对RX速率、经过的时间或字节数没有限制。寄存器读取的方式似乎是正确的。我们需要上述细节进行进一步调查。