This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8148 会出现随机性卡死问题



我们公司用DM8148平台开发的客流机,驱动调试完成了,就一直出现随机性卡死

查了很久,排查过电源文波,DDR在UBOOT下测试跑DDR mtest,降频,等都没有找到问题

我们用的芯成的DDR,是北京TI做DSP技术配置的,

卡死的情况是,随机性的,有的进不去内核,有的在加载应用的时候卡死

tm8207v1.002.pdf
  • Zhao Fanglei,

    请问你们的DDR布线是否有严格按照数据手册上的来做?

    DDR除了时序参数需要配置以外,还需要做SW leveling获得和你们硬件匹配最优的ratio,请问这个工作是否有做?SW leveling相关信息请参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI814x-DDR3-Init-U-Boot。