This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 EMIF16 Nor-Flash启动及烧写

最近在做C6678的EMIF Nor启动,有几个问题一直很困扰我,希望做过相关工作的大牛帮忙指导一下,不胜感激!

1. EMIF启动时,BOOTMODE[12:1]的值究竟是多少?如果按照6678手册,BOOTMODE[2: 0] = 0, BOOTMODE[7] = 1, BOOTMODE[9, 8] = 1, 这里BOOTMODE[7]

代表的是wait enable,这里不太确定是设置为1还是0。论坛上有人说是BOOTMODE[5: 4] = 1代表是sub-mode 为Emif16 boot。不知道哪一种对,还是两种都不

对。

2. DSP EMIF自启动时,上电后,PC指针是自动跳转到0x70000000这个地址去执行吗?我用仿真器连接的时候,核0的地址停在0x70025fd8,但显示没有程序,

不知道是跑飞了,还是什么缘故,而且每次地址还不一样。

3. 将测试程序烧写到Nor-Flash中去的时候,用的是TI提供的烧写EVM板的norwriter,烧写了0byte,但显示烧写成功。不知道有没有烧写成功,附图如下

如果有其他好用的烧写工具,希望能提供一下,谢谢!

4. 如果想验证待烧写的程序的正确性,需要怎么做呢?我用仿真器将待烧写程序load到core0, 直接自动运行了,然后就报错,不知道有什么好的方法。

以上就是我遇到的问题,希望大家能帮忙指导一下,非常感谢!