由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 达芬奇论坛精华贴汇总--【TI FAE 分享】 & 【wiki资源】

Other Parts Discussed in Thread: DM385

【TI FAE 分享】

如何修改DVR RDK/IPNC RDK Memory Map
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104139.aspx

TI81xx USB patch
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104058.aspx

新一代Davici DM81xx Uboot中新增USB HOST功能
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/82325.aspx

新一代达芬奇平台ARM和DSP通信的实现
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/80320.aspx

【TI FAE 分享】TI DP83848 在 DM81XX 平台上的使用
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52243.aspx

【TI FAE 分享】TI DM36x DDR2 寄存器配置表
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/69143.aspx

《DM368 视频前端信号采集详解》- 该文对理解DM8127/DM38x的并口采集也有帮助
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/70099.aspx

编解码错误: 如何从错误代码里了解编解码错误的原因 - 系列五更新
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52012.aspx

如何使用CCS v5调试DM81XX的M3代码
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58216.aspx

IPNC RDK IVAHD H264enc参数修改实例
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58037.aspx

TI 模拟视频器件(视频ADC/DAC)资源索引帖
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52747.aspx

基于 DM816x, C6A816x 和AM389x 系列SOC 的最小系统配置
www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca417/zhca417.pdf

IPNC RDK 源码代码位置介绍
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105411.aspx

DM368 NAND Flash启动揭秘
www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca125/zhca125.pdf