This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有新产品开发需要用到DM8147,寻求TI技术支持



我是珠海这边一家做电力智能二次设备的厂家,现在一个项目需要用到DM8147这款芯片,有如下问题咨询:

1. 代理商没有这块比较懂的技术支持,也没能帮我联系上TI技术支持。不知原厂技术支持是否可以到我公司进行前期芯片选型的技术交流?我的电话是13760462281,盼回复。

2. 这款芯片的工业级的型号,交期如何,现在国内应用情况如何?

3. 还有就是开发板、仿真工具的申请或购买,以及相应的开发资料等,这些可以当面或电话沟通。

麻烦你们能提供电话联系方式,或安排人联系我。

谢谢。

  • 还有,就是这个系列中cortex-a8+c674x系列最便宜的是否是dm8147?

    不需要用到音视频处理方面的外设,我们只是需要借助c6747内核+cortex-a8上的linux,因为之前的产品是用c6747开发的,浮点运算量很大;cortex-a8上跑linux,目前是这样规划的。

  • Wong Stanley,

    目前芯片的支持都可以通过deyisupport的中文论坛进行。

    芯片的型号都是可以从www.ti.com上查询的。DM8147并没有工业级的芯片,你可以参考一下DM8148或者DM8127的工业级芯片。

    请问你是否有考虑使用A15+C66的架构,例如AM571x?C66对定点和浮点都支持。