Hi,各位TI 的FAE,你们好
我想请教一下关于SmartReflex的
情况:最近公司产品所使用的AM3354( SDK6.0 ),部分无法启动,大多是系统驱动基本加载完的时候,卡住,偶尔系统崩溃。
SDK6.0和3354已经用了2年多了,也不排除板子间(电阻电容)有所差异,但原理图是绝对没有改变过的。
调试:1. 产品Boot里面设置CPU 频率 600,电压参考800频率的电压,内核带SmartReflex,CPUFreq governor 使用userspace;
2. 当boot把cpu改为800时,有问题的产品大多能启动,偶尔还是跑崩
3. 当把内核SmartReflex 取消,产品启动就没有任何问题了。
4. 部分产品还用 SDK7.0,SDK7.0里面却已经没有SmartReflex 这个东西,SDK7.0启动也没有任何问题。
问题:SmartReflex 这个技术难度是有bug?还是说cpu间存在体制差异?
SDK之间的差异有没有可能说明一下?例如SDK6.0 对于usb虚拟多个串口就存在很多bug,而SDK7.0对于wl1271这个模块支持的不太好。