芯片用的是 OMAPL138
1. 由于开发板上的 NAND FLASH 与DEMO板上的有点不同,因此需要重新编译生成
2. 从开源网站上下载最近的 OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz 解压缩
3. 打开CCSV5,Project --> Import Legacy ccsv3.3 Project
4. 找到之前解压缩路径下的 \OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L138\CCS\NANDWriter\NANDWriter_ARM.pjt
5. 将工程导入到 CCSV5中,重新编译生成OUT文件,对工程未做任何修改
6. 通过CCSV5建立与板子的连接,唤醒ARM核,导入之前生成的 OUT文件,在控制台没有任何信息输出,而且导入OUT文件后,不需要点击运行,ARM核就直接处于运行状态
7. 采用开发板提供的编译好的NANDWRITE.OUT文件,按照之前步骤导入,虽然提示NAND FLASH初始化失败,但是在CCSV5控制台是有相关信息输出。
请问在CCSV5下编译这个工程有什么其它要注意的地方吗?