我使用的是CCS V6。我主要是想联网,然后,用这两个程序下载进去,一直连不上,电脑端的IP我配置了的,我 是直接用网线连的电脑,我记得这样应该是可以的,但是不知道什么原因。还有一个问题,就是有没有可以调试网络的,比如像是串口助手什么的,可以通过它发送数据到开发板上面。大数据量通过网络传到开发板应该怎么实现呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是CCS V6。我主要是想联网,然后,用这两个程序下载进去,一直连不上,电脑端的IP我配置了的,我 是直接用网线连的电脑,我记得这样应该是可以的,但是不知道什么原因。还有一个问题,就是有没有可以调试网络的,比如像是串口助手什么的,可以通过它发送数据到开发板上面。大数据量通过网络传到开发板应该怎么实现呢?
这两个程序都是能用的,而且是服务器模式,你把ip设置好,dsp和pc机在一个网段,ndk里有个winapp目录,提供了客户端的测试程序