1.我在使用不同版本的PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E Linux SDK for DRA829 & TDA4VM Jacinto™ Processors时遇到不能使用dfu刷写的问题。有问题的版本为:10.01.00.04 (2024-12-18) 没有问题的版本:09.02.00.05 (2024-4-8)

2.问题现象为当我使用10.01.00.04 (2024-12-18) 版本中的 boot-adas-j721e-evm.tar.gz进行
(USB Device Firmware Upgrade) DFU固件升级时遇到了不能进入dfu模式的问题,在Linux上主机执行完成

串口终端有不同的打印信息:

明显可以看出09.02.00.05 (2024-4-8) 版本可以进入dfu模式启动但是10.01.00.04 (2024-12-18) 版本没有 Trying to boot from DFU 的打印信息。但是他们的操作一致。
问题:
我观察到09.02.00.05 (2024-4-8)版本和10.01.00.04 (2024-12-18)版本的SYSFW ABI 版本不同。
我想知道SYSFW ABI: 4.0 和SYSFW ABI: 3.1的区别。是否因为是SYSFW ABI: 4.0 版本引起的错误。
注意:
我的其他步骤都是一样的均按照手册操作不一样的只有sdk的版本。uart打印信息中的
EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
应该不是问题原因,因为两个版本都有这个打印信息。