This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题
请参考AM335x datasheet的Table 3-7,300MHz理论上VDD_MPU是工作在1.1V。
之前因为
/sys/class/regulator/regulator.3 下的一个文件导致我以为降频后 cpu没有自动降压(降频后该文件中的电压没有变化,可能是platform驱动需要修改)但经过测量降频后cpu是自动降压的。
这个在linux的driver部分是已经做了自动调频调压的,理论上来说,使用那个设置命令的话,就应该会自动调用这个。