This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

omapl138 uboot norflash 启动没有任何信息输出



    自己做的电路板,SST29VF6401B704IEKE NOR FLASH芯片挂在CS2,在CCS下已经成功测试过,NOR FLASH读写没有问题

    现在下了 TI官方的 PSP 开发包,用里面的u-boot-03.22.00.06.tar.gz ,进行uboot ,NOR FLASH移植,

    自己的板子配置如下:

    8M 的NOR FLASH,SST29VF6401B704IEKE ,CCS下读写测试正常

    128M的DDR,MT47H64M16HR-3IT,CCS下读写正常

    在官方的UBOOT工程里进行如下操作,

    1.  make distclean CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

    2.  make da850sdi_direct_nor_config CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

    3.  make all CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-

    4. 正常生成 u-boot.bin文件,通过CCS烧写到 0x60000000 NOR FLASH中去(自己的烧写工程)

    5. 电脑串口连接电路板UART2,在配置成UART2启动模式时,能够正常收到 BOOTME

    6. 烧写UBOOT到NOR FLASH完毕后,改为NOR FLASH启动配置,复位主控板,UART2串口收不到任何打印信息

    7. 查看过NOR FLASH中的首字节,0x00000011,16位,directboot 模式

   请给些建议,谢谢!