Part Number: TMS320C6748
基于个人学习的目的,设计了一块以TMS320C6748为核心的板卡,其中在EMIF的CS2处挂载了一块32MB的NOR FLASH,并在CS5连接了AD7606模数转换芯片,采用TPS650061RUKR进行电源设计。电源输出1.2v,1.8v,3.3v均正常。
由于板子未挂载SDRAM或DDR,将程序的下载地址改为L2RAM(0x11800000)位置也没办法正确load,并通过JTAG调试;同时复位后会PC会停止在(0x00700000)位置,并报错Can't find a source file at "/tmp/TI_MKLIB429RQi/SRC/boot.c" Locate the file or edit the source lookup path to include its location.
同时通过Memory Browser 读取 0x11700000 也无法看到ROM的版本号 d800k008,显示的是00000u000k等有规律的乱码。对内部RAM,0x80000000位置的On-chip RAM与0x60000000位置的flash均无法进行读写。
麻烦给解释一下为什么会出现这种问题以及解决方案,是否一定需要外部加上SDRAM或者DDR?