Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, UNIFLASH,
开发环境:win11 + SK-AM62P +CCStudio
我了解到AM62P可以通过串口进行固件烧录,在SDK/TOOL文件夹下有uart_uniflash和uart_uniflash_gui两个脚本,首先uart_uniflash_gui是图形化的,我也能打开这个图形化界面。我有以下几个问题
1.当前的gui脚本在使用时需要填写Flash Write Binary Bootloader Binary Appimage binary 三个路径,而使用uart_uniflash需要配合cfg文件使用 而cfg文件在此基础上还需要额外的sbl_uart_uniflash_stage2 img 请问这个差异的原因是uart_uniflash_gui 使用默认的stage2 img吗?
2.填写完img路径后 offset应该怎样设置 按我目前的理解 是根据bootloader img的大小填入appimage的offset 这样理解对吗
3.烧录完成后 后续再上电就会从RBL->Bootloader IMG->appimage运行是否正确
4.当前Bootloader和DM是烧写在flash的 官方提供的SD卡镜像是包含Bootloader和DM的 也就是说有脚本可以将bootloader DM APP Uboot Linux FS都打包在一起运行 同样的操作能否烧录到EMMC上?