This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748 McASP问题



你好,

1、请问,TDM格式 和 I2S格式在 配置上主要区别在哪几个寄存器?

2、具体的,8通道通过一个AXRn引脚输出,和8通道在四个AXR[0,1,2,3]引脚上输出,这两种情况如何配置寄存器?

感谢回复!

  • TDM的几通道与几线是不同的概念,所谓的TDM就是时分复用,大家都接到一条线上,约定这个信号帧里的slot归哪个用户来用,各自在配置TDM时就只使能相应的 slot,从而达到多个用户(端点)共用一条信号线进行通信的目的,这是为了满足相当的标准实现的相应的硬件接口。

    而几个AXRn是为了同时发送或接收几个不同的信号,典型的标准比如5.1声道,7.1声道。

    具体寄存器的区别,一个是TDM寄存器里使能相应的slot, 另一个是使能几个serializer。