各位专家们:我有几个一直困扰的问题请教大家。
1、高速处理能力与系统延时的冲突
目前在我们在6670上,进行高速率的以太网、编译码、调制和解调处理,在DSP内部回环,整个系统处理吞吐量为310Mbps。
6670芯片上的信号处理协处理器速度很快,TCP3D有150Mbps,3个一起用可以达到450Mbps以上,降低迭代次数到5后基本可以到达600Mbps。BCP也可以达到400Mbps以上。
但是有个前提,必须进行大数据块的处理,即每次调用协处理器必须缓存准备足够多的输入数据。同时必须使各内核、协处理器之间并行工作,并通过FIFO缓存。结果导致整个系统的延时为13ms,非常大!
请问在6670平台上进行高速的信号处理,如何在保障系统处理效率的前提下,降低系统延时?
请各位专家提供帮助!